数据中心效率和性能的创新
请填写下面的表格,以了解更多关于液体冷却的信息以及进行切换所需的条件。
不断进步的技术和设备连接推动了新的应用发展,也增加了保护世界数据和网络 安全的需求。确保信息的持续流动至关重要。与此同时,由于能源成本增加和减少碳排放的需要,能源效率比以往任何时候都更加重要。随着数据需求的增加,数据中心经理需要部署高性能设备,以满足不断变化的客户需求,同时最大限度地降低能耗,这一点非常关键。
实现这一目标的一个关键部分是,数据中心的冷却方法。为了使数据中心设备按预期运行,需要将其保持在指定的温度范围内。然而,数据中心和服务器机房中的许多传统冷却系统使用的是空气冷却系统,这种系统已无法跟上新的高性能设备的要求。
由于需要增加数据中心密度,再加上下一代芯片所需的高强度冷却,对许多运营商来说,空气冷却变得越来越不可行。密集排列的服务器机架会阻碍气流,空气冷却无法有效处理高热负荷。试图通过增加风速来应对的数据中心可能很快就会变成一个类似风洞的环境,让人很难在其中工作,运营成本也很高。
当空气冷却系统需要长时间运行才能维持必要的工作温度时,设施可能会出现设备故障和计划外停机,并使能源成本高企。由于空气冷却无法满足冷却需求,液冷是一个很好的替代方案。许多新推出的高性能服务器在设计时都考虑了液冷。
液冷是保护关键任务设备和减少停机时间的优秀选择。此外,它还可以为数据中心设施提供良好的投资回报和总体拥有成本。在达到所需的温度参数和降低冷却系统的能耗从而缩减运行成本方面,液冷系统提供了有效的解决方案。液体的传热能力比空气高出太多,达到了空气的 3500 倍,原因在于液体的密度比空气大。液冷还可以显著提高电力使用效率 (PUE),降低能源成本,并促进环境可持续发展。
液冷主要有三种类型:
- 间接水冷式:热量通过位于一排空气-水流热交换器或机柜内的这种热交换器传递到水中。
- 直接水冷式:热量直接传递到连接的传热组件,如冷板。
- 混合直接和间接水冷式:通过直接接触液冷对能耗最高的组件进行选择性冷却;通过辅助空气-水流冷却设备对机柜的其余部分进行冷却