跳转至主要内容

请选择您的国家/地区/语言偏好

打印
Web Banner

全新的 nVent Smart RackPower PDU 在 2022 年巴黎 Data Centre World 展览会上首次亮相

与 Iceotope 合作推出精密浸入式液体冷却解决方案

 

  • nVent 与 Iceotope 紧密携手,为广大数据中心和工业应用提供规模化精密浸入式液体冷却产品
  • 对于法国一流的数据中心盛会,集成式精密冷却解决方案的展出尚属首次
  • nVent 推出全新的 Smart RackPower PDU,并展示了一系列的数据中心机架和机柜、技术空间冷却及 PDU 解决方案

 

2022 年 11 月 16 日,巴黎 Data Centre World 展览会:全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent 宣布推出其创新型 Smart RackPower PDU,这是一款机架式配电解决方案,可让操作员控制数据机柜、开放式框架机架和壁挂式机箱中的电源。全新的解决方案于 2022 年 11 月 16 日在巴黎 Data Centre World 展览会上发布。公司还借机展示了其与 Iceotope 的合作成果,后者是精密浸入式液体冷却领域的全球领导者。

 

nVent 将展示面向服务器机房机架的直排式冷却和配电选项

  • 机架能力
    nVent SCHROFF Varistar CP 系列服务器和网络机架已针对物理安全要求进行优化,具有预配置单元,可满足短周期交付的需求。对于如今的数据中心,能效是一项关键指标。有鉴于此,nVent SCHROFF Varistar 机箱的设计可避免空气阻力、张力、弯曲和压力点,以确保性能并提供全方位的电缆管理选项。
  • Rear Door热交换器和直接芯片冷却
    nVent SCHROFF RackChiller Rear Door 水冷热交换器可提供功率高达 55kW 的直排式冷却能力,以确保更高密度的服务器和存储机架的可靠运行。选项包括:无风扇、无噪声、无功耗的被动式电源解决方案,具有低维护要求;带风扇的主动式解决方案,可支持气流并最大限度减少压降;以及热交换器水控制套件,可根据实际热负荷调节水流。

PDU 系列
nVent 在全球拥有超过 80 个制造、服务和配送中心,销售超过 3,000 万台设备,可提供范围广泛的 PDU 以满足所有数据中心和服务器机房的需求。高精度计量功能可轻松集成到大多数的主流 DCIM 软件产品、基本和计量插座 PDU。

 

Iceotope 和 nVent 提供用于精密浸入式液体冷却的集成解决方案

nVent 和 Iceotope 合作开发了集成式机箱级精密冷却机架解决方案,可广泛应用于工业、企业和远端数据中心设施,随时随地实现可扩展的部署。首次在法国展出的 Iceotope 精密冷却系统与 nVent SCHROFF Varistar CP 机柜集成,配备有 nVent HOFFMAN 的歧管和 CDU。

Iceotope 精确浸入式冷却系统可在机箱级别实现百分之百的密封,提供极强大的冷却性能,将重要 IT 系统与周围环境隔离并进行保护,适用于注重能效的任务关键型应用。具有常见的工业标准外形,可在任何位置进行简单的维护和热插拔。

  • 功能包括双向直流电源共享和 IP 级联,支持通过单个 IP 地址管理多达 64 台设备。

 

欢迎到 2022 年 11 月 16 日至 17 日举办的巴黎 Data Centre World 展览会 J25 号展台(3 号馆) 参观 nVent 和 Iceotope,深入了解面向企业、数据中心和边缘设施的任务关键型高能效产品解决方案。

获取免费门票 

 

关于 nVent

nVent 是全球领先的电气连接和保护解决方案提供商。我们深信自己的创新型电气解决方案能够带来更安全的系统并确保整个世界更加安全。我们致力于设计、制造、营销、安装并提供高性能产品及解决方案,从而连接和保护世界上的敏感设备、建筑物和关键流程。我们的产品包括机柜、电气连接和紧固以及热管理解决方案,被广泛用于在质量、可靠性和创新方面享誉全球的行业领先品牌。nVent 总部位于英国伦敦,美国管理办公室位于明尼苏达州明尼阿波利斯市。我们强大而领先的电气产品品牌组合已经发展了 100 多年,包括 nVent CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER。在 www.nvent.com 上了解更多信息。

nVent、CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER 是由 nVent Services Gmbh 或其关联公司拥有或许可的商标。

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink