嵌入式系统与机箱

可配置化方案

降低开发成本及时间

Embedded Systems Cases

设计从 nVent 的创新 Schroff Interscale 机箱开始,其特点在于集成 EMC 防护,只需要两颗螺钉即可进行装配,并且具有灵活的高度、宽度和深度尺寸。如果您使用标准计算机板卡(如 Mini-ITX、ATX、Embedded NUC™ 及其他),则设计中已按照标准预先开孔,以便节省时间。提供的兼容组件包括工业级电源、电源开关和指示灯以及硬盘驱动器支架。

对于那些对计算机模块 (COM) 感兴趣的人,Pentair 也会提供一个完整的嵌入式 COM 系统,包括 COM 模块和托板。

此概念也是模块化的: 例如,可以使用可插拔附加模块来实现广泛的现场总线连接。 使用 XMC 插槽,可以通过载板或者基于原型模块的定制电路将 FPGA 子卡或处理器模块连接到 COM 模块。

对于集成系统解决方案,nVent 项目管理小组直接提供客户支持。