Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Печать
Web Banner

Первая демонстрация нового интеллектуального распределительного блока питания RackPower от nVent на выставке Data Centre World 2022 в Париже

Демонстрация систем прецизионного иммерсионного жидкостного охлаждения, разработанных совместно с Iceotope

 

  • В сотрудничестве с Iceotope компания nVent разработала системы прецизионного иммерсионного жидкостного охлаждения с поддержкой масштабирования для различных центров обработки данных и промышленного применения
  • Интегрированная система прецизионного охлаждения будет впервые продемонстрирована на основном мероприятии индустрии центров обработки данных во Франции
  • nVent представит новый интеллектуальный распределительный блок питания RackPower, а также покажет линейку стоек и шкафов, технических решений для охлаждения пространства и распределительных блоков питания для центров обработки данных

 

Выставка Data Centre World, Париж, 16 ноября 2022 г.: nVent, ведущий мировой поставщик решений для подключения электрических систем и обеспечения их безопасности, представит инновационный интеллектуальный распределительный блок питания RackPower. Это устанавливаемое в шкафы решение для распределения питания позволяет операторам контролировать подачу питания на оборудование внутри шкафов, открытых шкафов и настенных корпусов в центре обработки данных. Новое решение будет представлено 16 ноября 2022 года на выставке Data Centre World в Париже как один из результатов сотрудничества компании с Iceotope, мировым лидером в области разработки систем прецизионного иммерсионного жидкостного охлаждения.

 

nVent продемонстрирует несколько вариантов систем для серверных стоек, внутрирядного охлаждения и распределения питания

  • Преимущества использования шкафов
    Серверные и сетевые шкафы серии nVent SCHROFF Varistar CP оптимизированы в соответствии с требованиями к физической защите, а наличие готовых модулей позволяет выполнять заказы в кратчайшие сроки. Поскольку ключевым показателем для современных центров обработки данных является энергоэффективность, конструкция корпуса nVent SCHROFF Varistar предотвращает возникновение сопротивления воздуха, натяжения, изгибов и сдавливания для обеспечения высокой производительности и возможности использовать все доступные варианты укладки кабелей.
  • Устанавливаемые на заднюю дверь теплообменники и непосредственное охлаждение интегральной микросхемы
    Охлаждаемый водяной теплообменник для установки на заднюю дверь nVent SCHROFF RackChiller Rear Door обеспечивает внутрирядное охлаждение мощностью до 55 вКт для стабильной работы оборудования при более плотном размещении в серверных шкафах и шкафах для устройств хранения данных. Доступные варианты включают в себя системы с пассивным, безвентиляторным и бесшумным охлаждением с питанием в режиме нейтрали и менее строгими требованиями к техническому обслуживанию; активное решение с вентиляторами для поддержки воздушного потока и уменьшения перепада давления теплообменника; а также набор для регулировки подачи воды в теплообменник для управления потоком воды в соответствии с фактической тепловой нагрузкой.

Ассортимент распределительных блоков питания
Компания nVent предлагает широкий выбор распределительных блоков питания для удовлетворения всех потребностей центров обработки данных и серверных помещений. Уже более 30 миллионов блоков находятся в эксплуатации в более чем 80 производственных, сервисных, сбытовых и дистрибьюторских центрах по всему миру. На выбор доступны варианты с высокоточной системой измерения и легко интегрируемые с большинством программных решений DCIM, базовые модели и распределительные блоки питания с измерением электроэнергии на выходе.

 

Iceotope и nVent представляют интегрированные решения для прецизионного иммерсионного жидкостного охлаждения

В рамках своего сотрудничества компании nVent и Iceotope разработали интегрируемые в шкаф на уровне шасси решения для прецизионного охлаждения с широкой областью применения на промышленных, корпоративных и периферийных объектах центров обработки данных и возможностью масштабирования развертывания в любое время и в любом месте. На выставке во Франции компания Iceotope впервые продемонстрирует систему прецизионного охлаждения, интегрированную в шкаф nVent SCHROFF Varistar CP с использованием коллектора nVent HOFFMAN и блока распределения охлаждающей жидкости.

Благодаря стопроцентной герметизации на уровне шасси система прецизионного охлаждения Iceotope обеспечивает невероятно высокую эффективность охлаждения, а также отлично подходит для изоляции и защиты необходимых ИТ-систем от воздействия окружающей среды для решения критически важных задач с ориентацией на энергоэффективность. Стандартные для отрасли форм-факторы, уже знакомые пользователям, упрощают процесс технического обслуживания и позволяют выполнять горячую замену в любом месте.

  • Функциональные возможности включают двустороннее перераспределение питания от источника постоянного тока и каскадное назначение IP-адресов для управления до 64 блоками с использованием одного IP-адреса.

 

Посетите стенд nVent и Iceotope на выставке Data Centre World в Париже (стенд J25, зал 3) 16–17 ноября 2022 года и узнайте еще больше об энергоэффективных решениях для критически важного оборудования, размещаемого на предприятиях, в центрах обработки данных и периферийных системах.

Получите свой бесплатный билет 

 

О компании nVent

Компания nVent — ведущий мировой поставщик решений для подключения электрических систем и обеспечения их безопасности. Мы считаем, что наши передовые электротехнические решения делают электрические системы более безопасными и, таким образом, способствуют созданию более безопасного мира в целом. Мы проектируем, производим, распространяем, устанавливаем и обслуживаем высокопроизводительное оборудование, а также предлагаем решения в области подключения и обеспечения безопасности для самой чувствительной аппаратуры, сложных зданий и критических процессов. У нас вы найдете обширный ассортимент корпусов, электрических соединителей и фиксаторов, а также решения для терморегуляции. Мы поставляем оборудование ведущим в своих отраслях компаниям, которые ценятся во всем мире за качество, надежность и прогрессивность своих товаров и услуг. Главный офис нашей компании расположен в Лондоне (Великобритания), а офис управления – в Миннеаполисе (США). В нашем портфолио представлены бренды электротехнического оборудования с более чем 100-летней историей, а также такие торговые марки, как nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF и TRACER. Узнайте больше на веб-сайте www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF и TRACER являются торговыми марками, принадлежащими компании nVent Services GmbH или ее аффилированным лицам по праву собственности или на основании лицензии.

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink