nVent SCHROFF успешно обеспечивает защиту и охлаждение ускорительного оборудования в European Spallation Source (ESS), самом мощном в мире импульсном источнике нейтронов
Summary:
Location: Lund, Sweden
Situation: Многопрофильный исследовательский центр European Spallation Source (ESS), основанный на самом мощном в мире линейном протонном ускорителе, нуждался в современном решении по герметизации и охлаждению для защиты системы управления ускорителя.
Решение: Шкафы для электрического/электронного оборудования для управления ускорителем.
Результаты: Комплексное решение соответствовало всем спецификациям и требованиям к герметизации и было реализовано в срок и в рамках бюджета.
СИТУАЦИЯ.
European Spallation Source (ESS) поставил перед собой цель создать ведущую в мире многопрофильную исследовательскую установку. После полного ввода в эксплуатацию установка, основанная на самом ярком в мире нейтронном источнике, который является чрезвычайно технологичной машиной сложной конструкции, позволит совершить научный прорыв в исследованиях, связанных с материалами, электроэнергией, здоровьем и окружающей средой.
Проект установки включает самый мощный линейный протонный ускоритель из когда-либо построенных, где начинается процесс расщепления для получения нейтронов для исследований. Требования высокого уровня к ускорителю ESS заключаются в обеспечении импульса протонов длиной 2,86 мс при энергии 2 ГэВ с частотой повторения 14 Гц. Это составляет 5 МВт средней мощности луча при 4-процентном целевом рабочем цикле. ESS имеет охлаждаемый гелием вольфрамовый диск-мишень, 15 самых современных нейтронных приборов, комплекс высокотехнологичных лабораторий, а также организованное на суперкомпьютерах управление данными и программное обеспечение. Сложные системы управления осуществляют мониторинг и регулирование десятков тысяч устройств и интегрируют работу всех инфраструктур объекта через сеть аппаратных средств, программного обеспечения и баз данных конфигурации.
Для этого невероятного достижения науки и техники исследовательскому центру потребовалось современное решение по герметизации и охлаждению для подключения и защиты сложного электрического и электронного оборудования для управления ускорителем. Команда nVent SCHROFF с готовностью откликнулась на высококонкурентный тендер, объявленный в 2017 году.
«Для многих из нас этот амбициозный проект — возможность, которая выпадает раз в жизни», — сказал Ульф Брум, региональный менеджер компании nVent SCHROFF по работе с заказчиками. «Кроме того, мы были уверены, исходя из опыта работы с другими важнейшими физическими и крупными исследовательскими центрами, что наша большая команда и значительные ресурсы смогут обеспечить проектирование, установку и реализацию ESS. Мы были в восторге, когда узнали, что получили контракт!»
РЕШЕНИЕ.
В рамках тендера ESS предоставил проектной группе nVent SCHROFF спецификации на 19-дюймовые стойки, модули охлаждения и распределительные блоки питания (PDU), используемые в галерейном здании длиной 500 метров. В галерее должны были быть представлены 20 решений для шкафов горячего коридора, включая 900 19-дюймовых стоек, 200 внутрирядных охладителей и около 900 распределительных блоков питания. Требовалось разместить оборудование и обеспечить его эффективное охлаждение — предотвращение колебаний температуры в шкафах для электронного оборудования является основным требованием для очень сложных вариантов применения в сфере физики. Дополнительной проблемой является то, что отвод тепла варьировался в зависимости от собранных модулей, причем некоторые указанные области требовали особенно жестких температурных диапазонов. (Изображение 1)
Основываясь на спецификациях, команда проектировщиков SCHROFF рассчитала эффективность охлаждения на основе тепловой нагрузки, обеспечиваемой ESS, для каждого отдельного коридора или ряда шкафов, а также учла наихудшие сценарии. Придя к современным стратегиям проектирования, они провели детальную проверку предложенного решения, включая его способность управлять охлаждением, с помощью симуляционного тестирования. (Изображение 2)
В данном варианте применения использовались конфигурации горячих изолированных коридоров шкафов, в которых размещается электронное и электрическое оборудование. Внутрирядные охладители размещаются для поддержания постоянного воздушного потока перед каждым шкафом, и для них предусмотрено резервирование. Данный вариант применения также позволяет изменять скорость вращения вентилятора в зависимости от тепловой нагрузки в различных секторах и обеспечивает возможность экономии электроэнергии. Все указанные продукты относятся к обширному ассортименту стандартных продуктов nVent SCHROFF, специально разработанных для того, чтобы инженеры могли создавать уникальные, высокодоступные и экономически эффективные системы.
Вооружившись комплексным решением, отвечающим всем заявленным требованиям тендера, компания nVent SCHROFF предоставила ESS на утверждение чертежи с указанием предлагаемых изделий и моделированием.
В процессе строительства первоначальные спецификации, представленные в тендере, несколько раз менялись по мере того, как в ходе многолетнего строительства менялись детали конструкции различных систем ускорителя. При каждом изменении действующая оперативно команда nVent SCHROFF внимательно изучала новое направление, соответственно изменяла конфигурацию продукта, проводила новые расчеты и моделирование, чтобы адаптировать и предоставить измененное решение.
Окончательное решение включает в себя симметричные конфигурации шкафов для каждого ряда, с охладителями и резервированием для поддержания однородного воздушного потока. Это также позволяет изменять скорость вращения вентилятора в зависимости от тепловой нагрузки в различных секторах и обеспечивает возможность экономии электроэнергии. (Изображение 3)
РЕЗУЛЬТАТЫ.
В настоящее время окончательное решение состоит из 20 изолированных горячих коридоров, включающих более 900 19-дюймовых шкафов Schroff Varistar, около 200 модулей охлаждения Varistar SHX и около 900 распределительных блоков питания (PDU). Команда SCHROFF выполнила все возложенные на нее обязанности — от проектирования, поставки, установки и до ввода в эксплуатацию — в соответствии с согласованным графиком и бюджетом.
«Это многогранный, активный проект, и мы были рады проявить гибкость и оперативность, предоставляя поддержку, особенно при внесении корректив для удовлетворения потребностей научного сообщества, — сказал Карстен Мюллер, ведущий инженер проекта nVent. — Мы рады обеспечить качество, проектирование и установку для ESS и довольны функциональностью решения. Мы очень рады принять участие в этом научном проекте».
Заглядывая в будущее, команда SCHROFF готова и дальше поддерживать ESS в различных областях.
Изображение 1
Изображение 2
Изображение 3
Media Contact at nVent:
Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent
+31 638 324 143
Jasmin.Goelzenleuchter