Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Passez au refroidissement liquide

Innovations en matière d’efficacité et de performance des datacenters

Liquid Cooling Data Center.png

 

Remplissez le formulaire ci-dessous pour en savoir plus sur le refroidissement liquide et passez à l'action.

Les progrès constants de la technologie et de la connectivité entraînent de nouvelles applications, et un besoin accru de protéger les données et les réseaux du monde entier. Il est essentiel de garantir un flux continu d’informations. Dans le même temps, en raison de l’augmentation des coûts énergétiques et de la nécessité de réduire l’empreinte carbone, l’efficacité énergétique est plus importante que jamais. Avec l’augmentation de la demande de données, il est essentiel que les gestionnaires de datacenters puissent mettre en œuvre des équipements de grande puissance qui répondent aux besoins en constante évolution des clients, tout en minimisant la consommation d’énergie.

La façon dont les datacenters abordent le refroidissement est un facteur clé de cette équation. Pour que les équipements d’un datacenter fonctionnent comme ils devraient, ils doivent être maintenus dans une plage de température spécifique. Cependant, de nombreux systèmes de refroidissement traditionnels dans les datacenters et les salles de serveurs utilisent des systèmes de refroidissement par air qui ne peuvent tout simplement pas suivre le rythme des nouveaux équipements à forte puissance.

Compte tenu du besoin d’augmentation de la densité des datacenters et du refroidissement important que requièrent les processeurs de nouvelle génération, le refroidissement par air est de moins en moins envisageable pour de nombreux opérateurs. La forte densité dans les racks serveurs entrave la circulation de l’air et empêche le refroidissement efficace des charges thermiques élevées. Les datacenters qui tentent de s’adapter en augmentant la vitesse de l’air peuvent rapidement devenir un environnement de type soufflerie dans lequel il est difficile et coûteux de travailler.

Lorsque les systèmes de refroidissement par air doivent faire des heures supplémentaires pour maintenir les températures de fonctionnement nécessaires, les installations peuvent subir des pannes d’équipement, des temps d’arrêt imprévus et des coûts énergétiques élevés. Lorsque le refroidissement par air n’est pas en mesure de répondre aux demandes de refroidissement, le refroidissement par liquide peut être une bonne alternative. De nombreux nouveaux serveurs haute performance sont conçus avec le refroidissement liquide à l’esprit.

Le refroidissement liquide peut être un choix judicieux pour protéger les équipements critiques et réduire les temps d’arrêt. En outre, celui-ci peut offrir un excellent retour sur investissement et un coût total de possession pour les installations de datacenter. Les systèmes de refroidissement liquide offrent des solutions performantes pour atteindre les paramètres de température requis et réduire la consommation d’énergie de l'équipement de refroidissement, réduisant ainsi les coûts d’exploitation. Le refroidissement liquide assure une capacité de transfert de chaleur beaucoup plus importante - 3 500 fois supérieure à celle de l’air - car le liquide est plus dense que l’air. Le refroidissement liquide peut également augmenter considérablement l’efficacité de l’utilisation de l’énergie (Power usage effectiveness, PUE), réduisant ainsi les coûts énergétiques et contribuant à la durabilité environnementale.

Il existe trois principaux types de refroidissement liquide :

  • Refroidissement indirect par eau : la chaleur est transférée indirectement dans l’eau par l’intermédiaire d’un échangeur thermique air/eau situé à l’intérieur de la rangée ou d’une seule armoire.
  • Refroidissement direct par eau : la chaleur est transférée directement vers un composant de transfert thermique fixé comme une plaque froide.
  • Refroidissement hybride direct et indirect par eau : Refroidissement sélectif des composants les plus consommateurs d’énergie par refroidissement liquide à contact direct ; le reste de l’armoire est refroidi par un dispositif secondaire de refroidissement air-eau. 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink