Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Imprimer

Les solutions nVent SCHROFF aident les scientifiques DESY à mener des recherches de pointe

Des centaines de scientifiques chez Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, l’un des principaux centres d’accélération des particules, sont en train de développer de nouvelles technologies afin d'aider à répondre à des questions urgentes de chimie, de physique et de médecine. Les projets précédents avec l’implication de DESY ont permis de cartographier la structure du virus de la grippe, d'augmenter la durée de vie des filaments d'ampoules, ainsi que de détecter récemment des battements de cœur aux rayons gamma provenant d'un nuage de gaz cosmique.

L’un des projets les plus importants de DESY est le laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X, le XFEL européen. Le XFEL européen est un accélérateur de particules qui génère la radiographie la plus forte et la plus brillante au monde. À l’intérieur d’un tunnel de 3,4 kilomètres, un système d’aimants et de vide accélère les électrons presque à la vitesse de la lumière pour créer d'intenses flashs de laser à rayons X. Ces flashs peuvent créer des images de processus atomiques qui ont lieu en une fraction de seconde. L’installation est relativement nouvelle, mais des chercheurs en médecine, chimie, physique, science des matériaux, nanotechnologie, technologie d’énergie électrique et électronique utilisent déjà la machine.

Un effort collaboratif

En collaboration avec plusieurs groupes de chercheurs et d’ingénieurs de plusieurs organisations internationales, DESY et l’équipe d’ingénierie nVent SCHROFF ont développé les spécifications d’une nouvelle norme : MicroTCA.4. MTCA.4 offre les performances et la fiabilité requises des machines de précision comme le XFEL européen.

Un environnement de précision

Les systèmes informatiques et électroniques qui pilotent l’accélérateur doivent opérer avec une efficacité maximale et un timing précis, étant donné la quantité massive de données que ces machines collectent : les horodatages précis à une fraction de seconde sur chaque point de données sont essentiels pour organiser les résultats des expériences.

nVent SCHROFF MTCA.4 est équipé de connexions de données extrêmement rapides permettant de lire les points de données en temps réel, de nombreuses opérations dans la machine ont lieu en moins d’un millième de seconde, ce qui permet une capture précise des données.

Des performances fiables

Chaque jour, des groupes de scientifiques du monde entier se relaient dans l’installation et utilisent l’accélérateur européen XFEL pour mener leurs recherches, de sorte que l’équipement fonctionne 24 h/24 et 7 j/7. De nombreuses pièces essentielles du MTCA.4 sont redondantes, ce qui signifie que si l’une d’elles arrête de fonctionner, une pièce de rechange est disponible. En outre, le MTCA.4 dispose de capacités de gestion à distance ; toutes les fonctions du système MTCA.4 sont surveillées à partir d’ordinateurs distants et de nombreuses actions peuvent être effectuées à distance. Enfin, le nVent SCHROFF MTCA.4 est protégé contre les radiations et la chaleur qui pourraient endommager les composants informatiques fragiles. 

« Le XFEL européen a entièrement fait confiance au MTCA.4 depuis le début », a déclaré Kay Rehlich, ingénieur DESY. « Comme il a bien fonctionné dès le début, tout le monde est ébahi par la rapidité et la fluidité de son fonctionnement. Ce que nous avons obtenu de SCHROFF fonctionne tout simplement, je ne me souviens pas d’un seul défaut dans l’installation. »

Grâce au bon fonctionnement et à la fiabilité de l'installation européenne XFEL, les scientifiques sont en mesure de maximiser leur temps dans l’établissement et de se concentrer sur la recherche de traitements contre les maladies, l’invention de nouvelles technologies et l'amélioration de la compréhension de l'univers par l'Homme.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink