Le nouveau PDU Rackpower intelligent de nVent fait ses débuts au Data Centre World Paris 2022
En partenariat avec Iceotope, nous présentons des solutions de refroidissement liquide de précision par immersion
- Le partenariat nVent et Iceotope offre un refroidissement liquide de précision par immersion à grande échelle pour une large gamme d’applications industrielles et de centres de données
- La démonstration d’une solution de refroidissement de précision intégrée est une première pour le principal événement de centres de données en France
- nVent lance le nouveau PDU RackPower intelligent et présente une gamme de racks et d’armoires de centres de données, de refroidissement d’espace technique et de solutions PDU
Data Centre World, Paris, 16 novembre 2022 : nVent, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connexion et de protection électriques, annonce son innovant PDU RackPower intelligent, une solution de distribution d’alimentation montée en rack permettant aux opérateurs de contrôler l’alimentation dans les armoires de données, les bâtis Open Frame et boîtiers muraux. La nouvelle solution est lancée le 16 novembre 2022 au Data Centre World Paris, où l’entreprise présente également les fruits de son partenariat avec Iceotope, leader mondial du refroidissement liquide de précision par immersion.
Options de présentation nVent pour les racks de salle de serveurs, le refroidissement en rangée et la distribution d’alimentation
- Capacité des racks
Les racks serveur et réseau de la série nVent SCHROFF Varistar CP sont optimisés pour les exigences de sécurité physique, avec des unités préconfigurées disponibles pour répondre à des délais courts. L’efficacité énergétique étant une mesure clé pour les centres de données d’aujourd’hui, les boîtiers nVent SCHROFF Varistar sont conçus pour éviter la résistance à l’air, les contraintes, les courbures et les points de pression afin de garantir les performances et de fournir une gamme complète d’options de gestion des câbles. - Échangeurs thermiques de porte arrière et refroidissement direct du processeur
L’échangeur thermique à eau glacée nVent SCHROFF RackChiller Rear Door fournit jusqu’à 55 kW de refroidissement en ligne pour assurer le fonctionnement fiable des serveurs et des racks de stockage à haute densité. Les options incluent une solution passive, sans ventilateur et sans bruit avec de faibles besoins de maintenance ; une solution active avec des ventilateurs pour soutenir la circulation d’air et minimiser la chute de pression ; plus un kit de contrôle de l’eau de l’échangeur thermique pour la régulation du débit d’eau en fonction de la charge thermique réelle.
Gamme PDU
Avec plus de 30 millions d’unités utilisées et une présence mondiale de plus de 80 centres de fabrication, de service et de distribution, nVent propose une large gamme de PDU pour répondre à tous les besoins des centres de données et des salles de serveurs. Dotée d’une mesure de haute précision facilement intégrée à la plupart des principales offres logicielles DCIM, PDU de prise de base et mesurée.
Iceotope et nVent présentent des solutions intégrées pour le refroidissement liquide de précision par immersion
Grâce à leur étroite collaboration, nVent et Iceotope ont développé des solutions de rack de précision intégrées refroidies au niveau du châssis pour une large gamme d’applications pour les centres de données industriels, d’entreprise et distants, permettant des déploiements évolutifs n'importe où. Présenté pour la première fois en France, le refroidissement de précision Iceotope fait l’objet d’une démonstration. Il est intégré à une armoire nVent SCHROFF Varistar CP dotée d’un collecteur et d’un CDU nVent HOFFMAN.
Entièrement scellée au niveau du châssis, l’immersion de précision Iceotope offre des performances de refroidissement extrêmes, isolantes et protégeant les systèmes informatiques sensibles de l’environnement proche pour les applications cruciales axées sur l’efficacité énergétique. Les facteurs de forme standard familiers de l’industrie permettent une maintenance simple et un remplacement à chaud n'importe où.
- Les fonctionnalités comprennent le partage de l’alimentation CC bidirectionnelle et les IP en cascade permettant de gérer jusqu’à 64 unités via une seule adresse IP.
Venez visiter nVent et Iceotope au Data Centre World Paris, Stand J25 (Hall 3), les 16 et 17 novembre 2022, pour une plus grande immersion dans les solutions de produits cruciaux et économes en énergie pour les entreprises, les centres de données et les installations périphériques.
À propos de nVent
nVent est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connexion et de protection électriques. Nous sommes convaincus que nos solutions électriques inventives permettent des systèmes plus sûrs et assurent un monde plus sûr. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et entretenons des produits et des solutions hautes performances qui connectent et protègent certains des équipements, bâtiments et processus critiques les plus sensibles au monde. Nous proposons une gamme complète de baies, connexions électriques et solutions de fixation et de gestion thermique à travers des marques leaders de l’industrie qui sont reconnues mondialement pour leur qualité, leur fiabilité et leur innovation. Notre siège social se trouve à Londres et notre direction se trouve aux États-Unis, à Minneapolis. Notre solide portefeuille de marques de produits électriques de pointe remonte à plus de 100 ans et comprend nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER. Pour en savoir plus, visitez www.nvent.com.
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER sont des marques déposées ou sous licence de nVent Services GmbH ou de ses filiales.