Innovationen in der Effizienz und Leistung von Rechenzentren
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um mehr über Flüssigkeitskühlung und die Voraussetzungen für den Wechsel zu erfahren.
Ständige Fortschritte in Technologie und Konnektivität führen zu neuen Anwendungen und einem erhöhten Bedarf, die Daten und Netzwerke der Welt zu schützen. Die Sicherstellung des kontinuierlichen Informationsflusses ist unerlässlich. Gleichzeitig ist Energieeffizienz aufgrund gestiegener Energiekosten und der Notwendigkeit, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, wichtiger denn je. Da die Nachfrage nach Daten steigt, ist es entscheidend, dass Rechenzentrumsmanager leistungsstarke Geräte implementieren können, die den sich ständig ändernden Anforderungen der Kunden gerecht werden und gleichzeitig den Energieverbrauch minimieren.
Ein wichtiger Teil dieser Gleichung ist, wie Rechenzentren mit der Kühlung umgehen. Damit die Geräte im Rechenzentrum wie vorgesehen funktionieren, müssen sie innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs gehalten werden. Viele ältere Kühlsysteme in Rechenzentren und Serverräumen verwenden jedoch Luftkühlsysteme, die einfach nicht mit neuen, leistungsstarken Geräten mithalten können.
Aufgrund der Notwendigkeit einer erhöhten Rechenzentrumsdichte in Kombination mit der intensiven Kühlung, die Chips der nächsten Generation erfordern, wird die Luftkühlung für viele Betreiber immer weniger praktikabel. Dicht gepackte Server-Schränke behindern den Luftstrom und die Luftkühlung kann hohe Wärmelasten nicht effizient bewältigen. Rechenzentren, die versuchen, mit zunehmender Luftgeschwindigkeit fertig zu werden, können schnell zu einer Windkanal-ähnlichen Umgebung werden, in der die Arbeit schwierig und der Betrieb teuer ist.
Wenn Luftkühlsysteme Überstunden machen müssen, um die erforderlichen Betriebstemperaturen aufrechtzuerhalten, kann es in Anlagen zu Geräteausfällen, ungeplanten Ausfallzeiten und hohen Energiekosten kommen. Wenn die Luftkühlung den Kühlbedarf nicht decken kann, kann die Flüssigkeitskühlung eine gute Alternative sein. Viele neue Hochleistungsserver sind auf Flüssigkeitskühlung ausgelegt.
Flüssigkeitskühlung kann eine gute Wahl sein, um geschäftskritische Geräte zu schützen und Ausfallzeiten zu reduzieren. Außerdem kann es eine starke Kapitalrendite und Gesamtbetriebskosten für Rechenzentrumseinrichtungen bieten. Flüssigkeitskühlsysteme bieten effektive Lösungen, um die erforderlichen Temperaturparameter zu erreichen und den Energieverbrauch von Kühlsystemen zu senken, wodurch die Betriebskosten gesenkt werden. Flüssigkeit bietet eine viel größere Wärmeübertragungskapazität – 3.500 Mal höher als die von Luft – weil Flüssigkeit dichter als Luft ist. Die Flüssigkeitskühlung kann auch die Energieverbrauchseffektivität (PUE) drastisch erhöhen, die Energiekosten senken und zur ökologischen Nachhaltigkeit beitragen.
Es gibt drei Hauptarten der Flüssigkeitskühlung:
- Indirekt wassergekühlt: Die Wärme wird über einen Luft-Wasser-Wärmetauscher, der sich in einer Reihe oder einem Schrank befindet, auf Wasser übertragen.
- Direkt wassergekühlt: Wärme wird direkt auf eine angebrachte Wärmeübertragungskomponente, wie z. B. eine Kühlplatte, übertragen.
- Hybrid direkt und indirekt wassergekühlt: Selektive Kühlung der Komponenten mit dem höchsten Energieverbrauch durch Direktkontakt-Flüssigkeitskühlung; Der Rest des Schranks wird über ein sekundäres Luft-Wasser-Kühlgerät gekühlt